MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ventilateur

Dans l’onglet Ventilateur, vous pouvez régler des valeurs pour la vitesse du ventilateur. Vous pouvez cocher la fonction Commande automatique, toutefois, vous pouvez toujours contrôler manuellement la vitesse du ventilateur sur l’écran.


Vous pouvez choisir 2 formats différents pour un objet 1 octet :

  • Numéro entre 0 et 255

  • Valeur en pourcentage 0 – 100 %

Des valeurs sont définies par défaut dans l’ETS. Vous pouvez les utiliser ou les modifier plus tard, si besoin est.

La valeur que vous réglez en tant que valeur de sortie pour chaque vitesse est affichée sur l’écran via l’objet Vitesse du ventilateur, état.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?