MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ventilador

En la pestaña Ventilador, puede establecer valores para la velocidad del ventilador. Puede marcar la función Funcionamiento automático, sin embargo, puede seguir controlando la velocidad del ventilador manualmente en la pantalla.


Puede elegir entre 2 formatos para el objeto de 1 byte:

  • Número entre 0 y 255

  • Valor porcentual entre 0 y 100 %

Hay valores establecidos por defecto en el ETS. Puede utilizarlos o cambiarlos más adelante según sus necesidades.

El valor que ha configurado como valor de salida para cada velocidad se muestra en la pantalla a través del objeto Velocidad del ventilador, estado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?