MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Contador de temporizador de filtro

Puede ajustar el tiempo de funcionamiento en horas, tras el cual debe activarse la alarma de cambio del filtro del ventilador. Active el Contador de temporizador de filtro y elija el tiempo de cambio.

Función 1

Contador de temporizador de filtro

Desbloquear

Tiempo de evaluación

100 – 1000 h

Una alarma acústica suena cuando ha transcurrido el tiempo de cambio del filtro.

Puede ampliar o restablecer el tiempo de intercambio en cualquier momento en el ETS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?