MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Compteur du timer de filtre

Vous pouvez régler la durée de fonctionnement après laquelle l’alarme de remplacement de filtre du ventilateur doit se déclencher. Activez le Compteur du timer de filtre et choisissez le moment pour le remplacement.

Fonction 1

Compteur du timer de filtre

Activer

Durée d’évaluation

100 – 1000 h

Une alarme sonore retentit lorsque le laps de temps pour le remplacement du filtre s’est écoulé.

Vous pouvez prolonger ou réinitialiser le laps de temps pour le remplacement à tout moment sur l’ETS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?