MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Généralités

Vous pouvez définir le délai d’envoi de télégrammes au bus après la mise sous tension et la réinitialisation de l’appareil. Le temps d’initialisation du dispositif n’est pas inclus. Les messages de bus reçus pendant la période de délai sont enregistrés.

Le réglage du délai évite que le bus soit submergé de télégrammes lors de la remise sous tension. La fonction vous informe également que le bus est prêt à communiquer et que les dispositifs sont mis sous tension en même temps.

Vous pouvez configurer l’envoi cyclique de signaux à partir de dispositifs individuels. Lorsqu’aucun signal n’est reçu, le dispositif ne fonctionne pas ou est manquant.

Réglages généraux : Généralités

Délai d’envoi après rétablissement de la tension

0 – 15 s

 

Envoi cyclique d’un signal direct

1 – 240 s, 0 = inactif

 

Délai d’abandon de l’état de réglage

s

   

Actionnement prolongé pour écran après

s

   

Commuter Mode jour/nuit

Via objet / en fonction de l’heure

   

Heure du passage à la nuit / au jour à

hh:mm

Vous pouvez également régler l’intervalle une fois le réglage terminé : entre la température des valeurs de réglage et la mesure de température actuelle, par exemple.

Exemple :

Vous voulez définir le délai de retour de 3 secondes sur la page de fonctions après avoir complété les réglages avancés du contrôleur de température.

Réglez le paramètre Délai d’abandon de l’état de réglage sur 3 secondes.

Lorsque vous avez fini vos réglages, la page de réglage passe automatiquement à la page de fonctions, 3 secondes après le début de la période d’inactivité.


Vous pouvez définir la longueur de l’actionnement bref et le début de l’actionnement prolongé du bouton. Par défaut, l’actionnement prolongé commence après 0,5 s.

Vous pouvez régler la commutation du mode jour et nuit soit par l’objet, soit par l’heure exacte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?