General
Puede ajustar el tiempo de retardo para enviar telegramas al bus después de encender y reiniciar el dispositivo. El tiempo de inicialización del dispositivo no está incluido. Se registran los mensajes de bus recibidos durante el periodo de retardo.
El ajuste del retardo evita que el bus se vea saturado por los telegramas cuando se vuelve a conectar la alimentación. La función también le informa de que el bus está listo para la comunicación y de que los dispositivos están energizados al mismo tiempo.
Puede configurar el envío cíclico de señales desde dispositivos individuales. Si no se recibe ninguna señal, el dispositivo no funciona o falta.
También puede establecer el intervalo de tiempo una vez que la configuración haya finalizado: Por ejemplo, entre la temperatura de los valores ajustados y la temperatura de medición actual.
Ejemplo:
Desea ajustar el tiempo de retorno de 3 segundos a la página de funciones después de completar los ajustes avanzados del controlador de temperatura.
Ajuste el parámetro Tiempo de retardo para salir del estado de ajuste en 3 segundos.
Cuando termine con los ajustes, la página de ajustes cambia automáticamente a la página de funciones 3 segundos después de que se inicie el reposo.
Puede ajustar la duración de la pulsación corta y el comienzo de la pulsación larga del botón. Por defecto, el funcionamiento prolongado comienza después de 0,5 s.
Puede ajustar la conmutación de los modos de funcionamiento diurno y nocturno a través del objeto o a la hora exacta.