MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Recuperación de calor

Con la ventilación controlada activa, un ventilador insufla aire fresco en el edificio y extrae el aire consumido. El objetivo del proceso de recuperación de calor es extraer la energía térmica del aire descargado (por ejemplo, mediante un intercambiador de calor de flujo cruzado) para calentar con ella el aire "fresco".

Las fuentes de calor dentro de un edificio (por ejemplo, iluminación, ordenadores) también pueden ayudar a calentar, lo que contribuye a aumentar el ahorro de energía.

Función 1

Función de recuperación de calor

Desbloquear

La función Recuperación de calor es controlada por el actuador/controlador KNX Fan Coil a través del objeto de 1-bit Recuperación de calor. La pantalla muestra el estado del proceso de recuperación de calor a través del objeto de 1 bit Recuperación de calor, estado (on/off).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?