MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Récupération de chaleur

Lorsque la ventilation surveillée est active, une ventilation souffle de l’air frais dans le bâtiment et en extrait l’air utilisé. L’objectif du processus de récupération de chaleur est d’extraire l’énergie thermique de l’air renvoyé (via un échangeur de chaleur à courants croisés, p. ex.) afin de réchauffer l’air « frais ».

Les sources de chaleur à l’intérieur d’un bâtiment (l’éclairage, les ordinateurs, p. ex.) peuvent également contribuer au chauffage, ce qui contribue à augmenter les économies d’énergie.

Fonction 1

Fonction de récupération de chaleur

Activer

La Fonction de récupération de chaleur est contrôlée par l’actionneur / contrôleur de ventilo-convecteur KNX via l’objet 1 bit Récupération de chaleur. L’écran affiche l’état du processus de récupération de chaleur via l’objet 1 bit Récupération de chaleur, état (on/off).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?