MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Contrôle du chauffage et du refroidissement

L’unité de contrôle de la température ambiante transmet des valeurs au bus par le biais de différents objets de groupe que vous pouvez utiliser pour contrôler différents types de contrôleurs avec des instructions de commutation ou en spécifiant des valeurs de pourcentage :

  • Commutation on/off (utilisation d’une régulation à 2 points)

  • Commutation PWM (utilisation de la régulation PI)

  • Régulation continue (utilisation de la régulation PI)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?