MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Control de calefacción y refrigeración

El regulador de temperatura ambiental emite los valores al bus mediante varios objetos de grupo, los cuales pueden usarse para regular diferentes tipos de controladores con comandos de conexión o especificando valores porcentuales:

  • Conexión/desconexión (utilizar control de 2 puntos)

  • Conmutación PWM (utilizar regulación diferencial)

  • Control continuo (utilizar regulación diferencial)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?