MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modo de funcionamiento

Existen cuatro modos de funcionamiento (confort, ahorro, nocturno y protección contra heladas/contra calor), todos ellos con valores nominales programables, para conseguir una regulación diferenciada con distintos requisitos.

Durante el funcionamiento continuo, puede mover temporalmente los valores nominales dentro de los límites ajustables, o bien moverlos en conjunto para varios modos de funcionamiento.

También tiene la opción de mover la base de los valores nominales.

En la interfaz de usuario, puede activar temporalmente el modo de función confort y ajustar su duración.

Función 1

Modo de funcionamiento

Desbloquear

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?