MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mode de fonctionnement

Quatre modes de fonctionnement (confort, ECO, nuit et hors-gel/protection anti-surchauffe), avec chacun des valeurs de consigne programmables, sont disponibles pour une régulation différenciée s’adaptant à diverses exigences.

En mode de fonctionnement continu, vous pouvez déplacer temporairement les valeurs de consigne dans les limites ajustables, ou les déplacer conjointement pour plusieurs modes de fonctionnement.

Il est également possible de déplacer la base utilisée pour les valeurs de consigne.

Sur l’interface utilisateur, vous pouvez activer temporairement le mode confort et régler sa durée.

Fonction 1

Mode de fonctionnement

Activer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?