MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Tipo de objeto de salida

Los estados de Aproximación y No aproximación controlan el objeto Salida de aproximación.

La salida de aproximación se puede ajustar como:

  • Objeto de 1 bit - envía valores "1" o "0".

  • Objeto de 1 byte - envía un valor ajustable.

Ejemplo

Función de aproximación activada por: Sensor

Tipo de objeto del valor de salida = 1 bit

Reacción por acercamiento a la aproximación: Enviar un valor

Valor de salida: aproximación

Tiempo de retardo para enviar = 0 s


Reacción por abandono de aproximación: Enviar un valor

Valor de salida: no aproximación

Tiempo de retardo para enviar = 10 s


El sensor le detecta y el dispositivo envía inmediatamente un telegrama "ENCENDIDO". Transcurridos 10 segundos después de salir de la habitación, el dispositivo envía un telegrama "APAGADO".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?