MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Type d’objet de sortie

Les états proximité et sans proximité commandent l’objet Sortie proximité.

La sortie de proximité peut être définie de la façon suivante :

  • Objet 1 bit - envoie les valeurs « 1 » ou « 0 ».

  • Objet 1 octet - envoie une valeur réglable.

Exemple

La fonction de proximité est déclenchée via : Capteur

Type d’objet de la valeur de sortie = 1 bit

Réaction à l’approche de proximité : Envoyer une valeur

Valeur de sortie : proximité

Délai d’envoi = 0 s


Réaction à la sortie de proximité : Envoyer une valeur

Valeur de sortie : sans proximité

Délai d’envoi = 10 s


Le capteur vous détecte et le dispositif envoie immédiatement un télégramme « ON ». 10 secondes après que vous avez quitté la pièce, le dispositif envoie un télégramme OFF.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?