DOCA0189IT–05

Montaggio di LC1G630-800 Contattori su piastra

Per montare i contattori LC1G630-800 sulla piastra, seguire la procedura indicata.
  1. Praticare 4 fori nella piastra. Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.).

  2. Inserire le due viti corte (A) in diagonale sulla piastra. La distanza tra il pannello e la superficie piana della testa della vite deve essere compresa tra 16 e 24 mm (0.62 e 0.94 in.).

  3. Posizionare il contattore sulle teste delle viti corte.

  4. Serrare le due viti corte (A) con un cacciavite PH3 alla coppia corretta.

  5. Inserire le due viti lunghe (B) in diagonale attraverso il contattore e serrarle alla coppia corretta.

Contattore

Numero di poli

G

J

Viti

LC1G630–800

3P

70 mm (2.75 in.)

242 mm (9.52 in.)

M8

4P

140 mm (5.50 in.)

242 mm (9.52 in.)

M8

NOTA: le viti con dadi e rondelle vengono fornite con contattori .
NOTA: il contattore può anche essere montato con quattro viti lunghe invece di due viti corte e due viti lunghe.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.