DOCA0189DE–05

Montage der LC1G630-800 -Schaltschütze auf einer Platte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die LC1G630-800 -Schütze auf einer Platte zu montieren.
  1. Bohren Sie 4 Löcher in die Platte. Maximaler Bohrungsdurchmesser: 9 mm (0.35 in.)

  2. Führen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Platte ein. Der Abstand zwischen der Platte und der ebenen Fläche des Schraubenkopfs muss zwischen 16 und 24 mm (0.62 und 0.94 in.) betragen.

  3. Legen Sie das Schaltschütz auf die Kurzschraubköpfe.

  4. Ziehen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) mithilfe des Schraubendrehers PH3 mit dem richtigen Anzugsmoment an.

  5. Führen Sie die beiden langen Schrauben (B) diagonal durch das Schaltschütz und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.

Schaltschütz

Anzahl der Pole

G

J

Schrauben

LC1G630-800

3P

70 mm (2.75 in.)

242 mm (9.52 in.)

M8

4P

140 mm (5.50 in.)

242 mm (9.52 in.)

M8

HINWEIS: Die Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang der Schütze enthalten.
HINWEIS: Das Schütz kann auch mit 4 langen Schrauben anstelle von zwei kurzen Schrauben und zwei langen Schrauben befestigt werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.