DOCA0189ES–05

Montaje de los Contactores LC1G630-800 en la placa

Siga este procedimiento para montar los contactores LC1G630-800 en la placa.
  1. Perfore 4 orificios en la placa. Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in).

  2. Inserte diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la placa. La distancia entre el panel y la superficie plana de la cabeza del tornillo deberá ser de entre 16 y 24 mm (0,62 y 0,94 in).

  3. Coloque el contactor sobre las cabezas cortas de los tornillos.

  4. Apriete los dos tornillos cortos (A) con el destornillador PH3 al par correspondiente.

  5. Inserte diagonalmente los dos tornillos largos (B) a través del contactor y apriételos al par correspondiente.

Contactor

Número de polos

G

J

Tornillos

LC1G630-800

3P

70 mm (2,75 in)

242 mm (9,52 in)

M8

4P

140 mm (5,50 in)

242 mm (9,52 in)

M8

NOTA: Los tornillos con tuercas y arandelas se suministran con los contactores .
NOTA: El contactor también se puede montar con cuatro tornillos largos en lugar de dos tornillos cortos y dos largos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.