2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Aktivierung der manuellen Bedienung

Die manuelle Bedienung kann auf dem Gerät im ETS deaktiviert werden. Das bedeutet, dass eine Bedienung am Gerät nicht mehr möglich ist.

Erweiterte Einstellungen

Einstellungen für manuelle Bedienung

 

Die Aktivierung der manuellen Bedienung am Gerät ist

Nicht zulässig

   

Zulässig

Die manuelle Bedienung ist standardmäßig zulässig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?