2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Referenzbewegung mit Bewegungsbereichsbegrenzung

HINWEIS
Jalousien/Rollläden können beschädigt werden.
  • Die Jalousien/Rollläden können sich außerhalb der Bewegungsbereichsgrenzen und in offene Fenster bewegen. Aus diesem Grund ist zu berücksichtigen, wo die Referenzbewegung ausgeführt werden soll (Kalibrierung).
  • Nach einem Download oder einer Wiederherstellung der Busspannung wird nach der Initialisierung eine Referenzbewegung ausgeführt, auch wenn die Funktion Allgemeine Referenzbewegung deaktiviert ist. Die Jalousien/Rollläden können sich außerhalb der Bewegungsbereichsgrenzen und in offene Fenster bewegen. (Kalibrierung).
  • Nach einem Download oder einer Wiederherstellung der Busspannung kann die Einschränkung des Bewegungsbereichs deaktiviert werden, da kein Aktivierungstelegramm empfangen wurde.
  • Berücksichtigen Sie aus diesem Grund, wo die Referenzbewegung ausgeführt werden soll: Die Referenzbewegung nach der Initialisierung wird im Allgemeinen in Richtung der oberen Endposition durchgeführt. Eine Referenzbewegung auf die untere Endposition wird nur ausgeführt, wenn der Parameter Referenzposition auf unten gesetzt ist.
  • Funktionen mit höherer Priorität, wie Sicherheitsfunktion oder Alarmfunktion, können auch Jalousien/Rollläden außerhalb der Bewegungsbereichsbegrenzung steuern.

Bewegungsbereichsgrenzen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?