2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Szenennamen

Dieser Parameter dient zur Definition der Ansicht der Szenennummerierung für den Benutzer im ETS. Entweder Szenenadresse 1-64 oder Szenenadresse 0-63. Die Werte auf dem Bus liegen immer zwischen 0 und 63.

Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Szene

 
 

Benennung der Szenen (die Werte auf dem Bus sind immer 0-63)

Szenenadresse 0 - 63

     

Szenenadresse 1 - 63

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?