2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Jalousietyp: Nach unten geneigt/Nach oben geschlossen

(Mit Betriebsposition)

  • Aufwärtsbewegung:
    Lamellen nach oben geschlossen (Lamellenposition 0 %)

  • Abwärtsbewegung:
    Lamellen in Betriebsstellung nach unten gekippt (Lamellenstellung in Betriebsstellung)

  • Die Lamellen werden bei Erreichen der unteren Endposition geschlossen
    (Lamellenposition 100 %)

  • Möglicher Einstellbereich für den Öffnungswinkel der Lamellen:
    0 % zur Betriebsstellung, wenn die Jalousie sich nicht in der unteren Endposition befindet
    0-100 %, wenn die Jalousie sich in der unteren Endposition befindet


Nach unten geneigt/Nach oben geschlossen


Über den Parameter Lamellenposition nach Bewegung in % kann das Verhalten der Lamellen nach einer Bewegung für den Kanal definiert werden.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie

Express-Einstellungen für Jalousie

 

Lamellensteuerung

 

Bewegung der vorhandenen Jalousie

Nach unten geneigt / nach oben geschlossen

Lamellenposition nach Bewegung in %

Letzte Lamellenposition

   

Keine Reaktion

   

Betriebsposition

   

Bestehende Lamellenposition bei Abwärtsbewegung in %

75

Über den Parameter Bestehende Lamellenposition bei Abwärtsbewegung in % kann der Öffnungswinkel für die Betriebsposition eingestellt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?