2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Schaltzykluszähler

Wenn Sie den Schaltzykluszähler aktivieren, werden alle Schaltaktionen eines Relais gezählt und dauerhaft im Speicher abgelegt. Der Istwert kann für jedes Relais über ein 2-Byte-Objekt des Gruppenobjekts Schaltzykluszähler gelesen werden.

Standardmäßig sind nur C-Flag und R-Flag festgelegt, um einen hohen Busverkehr zu vermeiden. Die Firmware überprüft die internen Zähler zyklisch alle 10 Sekunden. Wenn sich der Wert ändert, wird er über das Gruppenobjekt gesendet.

Die Istwerte können über Gruppenobjekte ausgelesen werden. Wenn Sie die Werte ohne Lesevorgang ermitteln möchten, müssen Sie das T-Flag für das Objekt setzen.

Sie müssen die Sichtbarkeit der Gruppenobjekte in den "Erweiterten Einstellungen“ für das Gerät aktivieren. Sie können die Sichtbarkeit für jedes Gerät (Master und Erweiterungen) separat aktivieren.

Erweiterte Einstellungen

Schaltzykluszähler

 

Schaltzykluszähler Master

Deaktiviert/Aktiviert

 

Schaltzykluszähler Erweiterung 1

Deaktiviert/Aktiviert

 

Schaltzykluszähler Erweiterung 2

Deaktiviert/Aktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?