ETS-Software bedienen
Grundlegende Fähigkeiten für den ETS-Betrieb in KNX-Systemen
Um die ETS-Softwareanwendung zu bedienen, benötigen Sie folgende Kenntnisse:
-
Grundlegende Windows-Bedienung: Das Verständnis der Grundregeln für die Bedienung von Programmen unter Windows ist unerlässlich.
-
ETS-Software-Kenntnisse: Vertrautheit mit der ETS-Software, einschließlich der Navigation durch die Schnittstelle und der Verwendung ihrer Funktionen.
-
KNX-Systemverständnis: Kenntnisse über das KNX-System, einschließlich der Auswahl der richtigen Sensoren und Aktoren, deren Übertragung auf die Leitung und deren Inbetriebnahme.
-
Programmierkenntnisse: Fähigkeit zur Programmierung des KNX-Tasters einschließlich der Einstellung von Parametern, der Zuweisung von Gruppenadressen und der Konfiguration von Funktionen
ETS-Parametereinstellungen und Übersicht über die Schnittstelle
Tabellen mit beschreiben
die Parametereinstellungen im ETS.
Im ETS werden die Geräteparameter über die Registerkarte „Parameter“ .
Die Benutzeroberfläche ist in 2 Bereiche unterteilt: Die Registerkarten befinden sich auf der linken Seite, die Parameter auf der rechten Seite zusammen mit deren Werten.