2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Jalousie-/Rollladensteuerung

Die Express-Einstellungen können verwendet werden, um den angeschlossenen Antrieb manuell an die gewünschte Position zu bewegen. Zu diesem Zweck sind vier Gruppenobjekte verfügbar: "Bewegung im manuellen Modus" und "Stopp/Schritt im manuellen Modus" (für Rollläden: "Stopp im manuellen Modus"). Zur Positionierung: "Höhenposition im manuellen Modus" und nur für Jalousien "Lamellenposition im manuellen Modus".


  • Antrieb bewegen:
    Das Objekt "Bewegung im manuellen Modus" ist für das Auf- und Abwärtsbewegen der Jalousie oder des Rollladens verantwortlich. Der Antrieb bewegt sich nach unten, wenn der Wert "1" empfangen wird, und nach oben, wenn der Wert "0" ist.

  • Laufzeit:
    Laufzeit Antrieb
    Der aktivierte Ausgang bleibt aktiv, bis die eingestellte Laufzeit abgelaufen ist.

  • Pause bei Umkehrung für Richtungswechsel:
    Pausenzeit vor der Umkehrung (Pause bei Umkehrung)
    Wenn ein Steuerbefehl in entgegengesetzter Bewegungsrichtung empfangen wird, während der Antrieb in Bewegung ist, stoppt der Antrieb und wartet auf die definierte Pause bei Umkehrung, bevor er mit der Bewegung in die neue Bewegungsrichtung beginnt.

  • Antrieb stoppen:
    Ein in Bewegung befindlicher Antrieb wird bei Empfang eines Bustelegramms für das Objekt Stopp/Schritt im manuellen Modus gestoppt (für Rollläden: "Stopp im manuellen Modus"). Der für das Objekt empfangene Wert ist hier irrelevant.

  • Lamellennachführung (nur für Jalousien):
    Lamellenposition nach Bewegung
    Sobald der Antrieb gestoppt wurde, werden die Lamellen gemäß den Einstellungen für den Parameter "Lamellenposition nach Bewegung" in die gewünschte Position gedreht.

  • Jalousielamellen rotieren (nur für Jalousien):
    Bei Jalousien kann der Öffnungswinkel der Lamellen mit dem Objekt "Stopp/Schritt im manuellen Modus" schrittweise eingestellt werden. Dazu muss der Antrieb stillstehen. Wenn das Gruppenobjekt den Objektwert "1" empfängt, werden die Lamellen um einen Schritt geschlossen; wenn der Wert "0" empfangen wird, werden sie geöffnet.

    Wenn ein Schrittbefehl ausgeführt wird und die Lamellen eine ihrer Bewegungsbereichsgrenzen erreichen oder sich bereits in einer Grenzposition befinden, bewegt sich der Antrieb kurzzeitig in die gewünschte Richtung. Die Dauer dieser Bewegung entspricht auch der eingestellten Schrittzeit. Wenn die Richtung von einem Schrittbefehl zum nächsten geändert wird, beobachtet das Gerät erneut die Pause bei Umkehrung als Wartezeit zwischen den Schritten.


Manuelles Bewegen in die Höhenposition und den Lamellenöffnungswinkel (Jalousie) mit absoluten Positionsbefehlen

Mit dieser Funktion können Sie eine Höhenposition für Jalousien / Rollläden und den Lamellenöffnungswinkel für Jalousien direkt und manuell über einen Prozentwert einstellen. Der gewünschte Prozentwert bezieht sich immer auf den möglichen Bewegungsbereich 0-100 %, den Sie durch die Definition der Laufzeiten festgelegt haben. Sie legen somit eine absolute Höhenposition für den gesamten Bewegungsbereich fest.

Nach Erhalt eines neuen Positionswertes berechnet das Gerät aus der aktuellen Position und der neuen Sollposition eine proportionale Verfahrzeit und bewegt den Antrieb für die Dauer dieser Verfahrzeit in die entsprechende Bewegungsrichtung. Die neue Position wird erneut gepuffert. Die Genauigkeit der Positionseinstellungen hängt von der Genauigkeit der Laufzeiteinstellungen des Antriebs ab.

Nach einer Reihe von Positionierbewegungen gibt es aus physikalischen und mechanischen Gründen geringe Abweichungen zwischen der Istposition und der berechneten Position. Sie können diese Abweichungen mittels Referenzbewegungen zurücksetzen (Kalibrierung).

Wenn eine Referenzbewegung vor einer neuen Positionierbewegung erforderlich ist, initiiert das Gerät diese vor der Bewegung zur neuen Befehlsposition (Kalibrierung).


Die Gruppenobjekte "Höhenposition im manuellen Modus" und "Lamellenposition im manuellen Modus" (nur für Jalousien) stehen für die Einstellung der absoluten Positionswerte zur Verfügung.

  • Höhenposition einstellen:
    Das Objekt Höhenposition im manuellen Modus ist für die Höhenposition der Jalousie oder des Rollladens verantwortlich. Die Grenzposition 0 % bedeutet, dass sich die Jalousie / der Rollladen oben befindet. Die Grenzposition 100 % bedeutet, dass sich die Jalousie / der Rollladen unten befindet.

  • Lamellen in Öffnungsposition drehen (nur für Jalousien):
    Sie können das Objekt "Lamellenposition im manuellen Modus" verwenden, um den Lamellenöffnungswinkel direkt einzustellen. In der Lamellenposition 0 % sind die Lamellen horizontal offen oder oben geschlossen, während 100 % bedeutet, dass sie unten geschlossen sind. Der tatsächliche Öffnungswinkel der Lamellen hängt vom verwendeten Jalousietyp ab. Jalousietyp einstellen (nur für Jalousie).


Wenn ein neuer Positionswert empfangen wird, berechnet der Kanal die Laufzeit, die erforderlich ist, um die neue Position von der aktuellen Position aus zu erreichen. Der Antrieb wird dann für die berechnete Dauer an die neue Position gefahren. Die Bewegungsrichtung wird aus der Berechnung abgeleitet.

Wenn das Gerät während einer Positionierbewegung einen neuen Positionswert empfängt und die Berechnung in derselben Bewegungsrichtung erfolgt, fährt der Antrieb mit der Bewegung in die neue Befehlsposition fort.

  • Pause bei Umkehrung für Richtungswechsel:
    Wenn während einer Antriebsbewegung oder Lamellenverstellung ein neuer Positionierungsbefehl empfangen wird und die Berechnung in die entgegengesetzte Bewegungsrichtung führt, stoppt der Antrieb und wartet auf die definierte Pause bei Umkehrung, bevor er die neue Positionierungsbewegung startet.

  • Lamellennachführung (nur für Jalousien):
    Wenn die Höhenposition der Jalousie geändert wird und die Jalousie die gewünschte Position erreicht, wird die Lamellennachführungsfunktion ausgeführt und die Lamellen werden in die gewünschte Position gedreht.

Wenn Sie beispielsweise die Kanalfunktion Jalousie/Rollladen für den Ausgang 1+2 am Master auswählen, wird ein ETS-Kanal mit dem Namen Master Ausgang 1+2 - Jalousie/Rollladen + Name des Kanals generiert. Hier befinden sich alle Gruppenobjekte für diesen Kanal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?