2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Status der Lamellen (nur für Jalousien)

Der aktuelle Drehwinkel der Jalousielamellen wird als Wert zwischen 0-100 % angegeben.

Das entsprechende Statusobjekt "Rückmeldung für Lamelle" sendet den Wert an den Bus, wenn der Antrieb/die Lamelle nach einer Bewegung eine feste Position erreicht hat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?