2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Kalibrierung

Die Kalibrierungsfunktion wird zentral über die Registerkarte Globale Einstellungen für Rollladen und Jalousie mit dem Parameter Kalibrierung aktiviert. Wenn die Funktion global aktiviert wurde, ist das folgende Gruppenobjekt für alle Kanäle verfügbar und jeder Kanal kann die Kalibrierungsfunktion verwenden: Gruppenobjekt für Kalibrierung.

Das Gerät berechnet die aktuelle Position eines Antriebs, aus den von Ihnen für den Antrieb eingestellten Laufzeiten und den von ihm ausgeführten Steuerbefehlen. Diese Berechnung muss durchgeführt werden, da keine Rückmeldung vom Antrieb bezüglich seiner Position vorliegt. Auch wenn Sie die Laufzeiten sehr genau eingestellt haben, weicht die intern berechnete Höhenposition nach einer Reihe von Bewegungen leicht von der tatsächlichen Höhenposition ab. Dies ist auf mechanische Toleranzen und Wetterbedingungen (Temperaturschwankungen, Frost, Regen usw.) zurückzuführen.

Der Jalousiekanal kann diese Abweichungen durch Referenzläufe zurücksetzen. Dazu bewegt er die Antriebe in die obere oder untere Endposition. Nach dem Referenzlauf beginnt die interne Positionsberechnung erneut mit einem festen Wert. Etwaige zwischenzeitlich aufgetretene Abweichungen werden somit eliminiert.


HINWEIS: Die Kalibrierungsfunktion ist besonders wichtig, wenn Sie viel mit Positionsbefehlen arbeiten und eine hohe Positioniergenauigkeit erforderlich ist. Wenn die Jalousie ausschließlich über die Grundfunktionen gesteuert wird und Positionsbefehle keine Rolle spielen, dann brauchen Sie diese Funktion nicht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?