2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Jalousietyp nach unten geschlossen/Nach oben geschlossen

(Ohne Betriebsstellung)

  • Aufwärtsbewegung:
    Lamellen nach oben geschlossen
    (Lamellenposition 0 %)

  • Abwärtsbewegung:
    Lamellen nach unten geschlossen
    (Lamellenposition 100 %)

  • Möglicher Einstellbereich für den Öffnungswinkel der Lamellen:
    0-100 %


Nach unten geschlossen/Nach oben geschlossen


Über den Parameter Lamellenposition nach Bewegung in % kann das Verhalten der Lamellen nach einer Bewegung für den Kanal definiert werden. Wenn Sie den Parameter auf Betriebsposition setzen, können Sie einen Öffnungswinkel einstellen, den die Lamellen nach jeder Abwärtsbewegung einnehmen sollen.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie

Express-Einstellungen für Jalousie

 

Lamellensteuerung

 

Bewegung der vorhandenen Jalousie

Nach unten geschlossen / nach oben geschlossen

Lamellenposition nach Bewegung in %

Letzte Lamellenposition

   

Keine Reaktion

   

Betriebsposition

   

Betriebsposition der Lamelle in %

75

Der voreingestellte Wert von 75 % entspricht einem Lamellenöffnungswinkel von ca. 45°. Da diese Position zeitgesteuert eingestellt wird, lesen Sie bitte auch den Abschnitt Lamellenrotationszeit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?