2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Kontakt-Modus Schließer

Die Einstellungen für Ausgang 1 werden nachfolgend beschrieben, gelten jedoch gleichermaßen für alle Ausgänge.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Express-Einstellungen für Schalten

 
 

Kontaktmodus

Schließer

Öffner

Empfängt das Schalterobjekt ein Telegramm mit dem Wert "0", wird der Kontakt geöffnet. Wenn der Telegrammwert "1" empfangen wird, wird der Kontakt geschlossen.

Die Einstellungen "Gedrückt" und "Freigegeben" werden für die verschiedenen Schaltzustände der Ausgangskontakte verwendet.

Im Relaismodus "Schließer":

  • Gedrückt = Kontakt geschlossen

  • Freigegeben = Kontakt geöffnet


Schalten (Schließer-Modus)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?