2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Anzahl der Szenen

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

Szeneneinstellungen

 

Szeneneinstellungen

Erforderliche Anzahl von Szenen

1 (1-16)

Mit der Szenenfunktion können Sie mehrere Kanäle in ein Szenensteuerelement einschließen. Für jeden Ausgangskanal sind bis zu 16 verschiedene Szenen verfügbar.

Jede der 16 Szenen kann wieder deaktiviert werden.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

Szeneneinstellungen

 

Szeneneinstellungen

Szene 1 (1-16)

Deaktiviert

Aktiviert

   

Beschreibung Szene 1

   

Adresse Szene 1 (0-63)

Abhängig: Globale Einstellungen für Szenen

Szenenadresse 0 - 63

   

Adresse Szene 1 (1-64)

Abhängig: Globale Einstellungen für Szenen

Szenenadresse 1 - 64

   

Szene 1 Höhe in %

0 (0-100)

   

Szene 1 Lamellenposition in %

0 (0-100)

Zur Verdeutlichung kann für jede Szene eine kurze Beschreibung gespeichert werden.

Jeder dieser Szenen kann eine von 64 möglichen Szenenadressen 0 bis 63 (entspricht den Telegrammwerten 0-63) oder 1 bis 64 (entspricht den Telegrammwerten 0-63) zugewiesen werden. Dies hängt von den globalen Einstellungen für Szenen ab.

Globale Einstellungen für Szenen


Sie können Höhenpositionen und bei Jalousien auch Lamellenöffnungswinkel als Szenenwerte speichern. Wenn der Antrieb ein Telegramm empfängt, das eine Szenennummer aufruft, wird der Antrieb in die gespeicherte Position bewegt und die Lamellen werden gedreht. Die Szenenpositionen, die Sie beim Start speichern, können später vom Benutzer überschrieben werden, wenn er sie ändern möchte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?