2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Relaisverhalten nach einem Ausfall der Busspannung

Fällt die Busspannung unter 18 V, kann das Relais in einen parametrierten Zustand geschaltet werden. Der Relaiszustand kann definiert werden als gedrückt oder freigegeben oder bleibt in dem Zustand, den er vor dem Ausfall hatte (Keine Reaktion). Gleichzeitig wird die aktuelle Schaltstellung des Relais im Gerät gespeichert.


Mögliche Einstellungen:

Keine Reaktion:
Der Relaiskontakt bleibt in seiner aktuellen Position unverändert. Wenn die Zeitfunktionen (Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung) derzeit aktiv sind, werden sie abgebrochen.

Gedrückt:
Bei einem Schließer ist das Relais geschlossen, bei einem Öffner ist das Relais geöffnet. Laufzeitfunktionen sind deaktiviert.

Freigegeben:
Bei einem Schließerkontakt wird das Relais geöffnet, bei einem Öffnerkontakt wird das Relais geschlossen. Laufzeitfunktionen sind deaktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?