2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Automatische Kalibrierung

Jedes Mal, wenn sich der Antrieb aufgrund eines Positionierungsbefehls in die definierte Endposition bewegt, wird die Kalibrierungsfunktion ausgeführt. Dies bedeutet, dass zu der vom Antrieb benötigten berechneten Fahrzeit eine Laufzeitzugabe von 5 % der Gesamtlaufzeit addiert wird, um sicherzustellen, dass der Antrieb zuverlässig die gewünschte Endposition erreicht. Sobald die Endposition erreicht ist, wird auch der Bewegungszähler zurückgesetzt.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Kalibrierung

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Automatische Kalibrierung

Oben

Unten

Oben und unten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?