2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Gruppenobjekte der Funktion "Bewegungsbereichsgrenzen"

Nr.

Bezeichnung

Objektfunktion

Länge

Verhalten

Datentyp

68

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Bewegungsbereichsgrenzen aktivieren

1 Bit

Empfangen

1.003 Aktivieren

74

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Rückmeldung für Bereichsbegrenzung

1 Bit

Senden

1.003 Aktivieren

Außerdem kann ein Statusrückmeldeobjekt aktiviert werden, das den Status der Funktion "Bewegungsbereichsgrenzen" an den Bus sendet.

Der Wert des Statusrückmeldeobjekts empfängt den Objektwert "1", sobald die Bewegungsbereichsbegrenzung aktiv wird und der Antrieb den angegebenen Grenzwert erreicht.

  • Befindet sich der Antrieb bei aktivierter Bewegungsbereichsbegrenzung bereits innerhalb der vorgegebenen Grenze, sendet das Statusrückmeldeobjekt sofort den Objektwert "1".

  • Wenn der Bewegungsbereich verlassen wird oder die Begrenzung aufgrund einer Funktion mit höherer Priorität aufgehoben wird, wechselt der Objektwert auf "0".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?