2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Auslöser der Kalibrierung

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Kalibrierung

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Auslöser der Kalibrierung

Anzahl der Bewegungen

Wert "1" am Kalibrierungsobjekt

Anzahl der Bewegungen oder Kalibrierungsobjekt

   

Kalibrierungsverzögerung über Objekt (0...255, Einheit = 1 s)

0

   

Anzahl der Bewegungen bis zur Kalibrierung

7 (1-20)

Auslösen einer Referenzbewegung nach einer Reihe von Bewegungen

Der Kanal addiert die Gesamtanzahl der Bewegungen, unabhängig von dem Steuerbefehl, der die Bewegungen ausgelöst hat. Sobald die definierte Anzahl an Bewegungen erreicht ist, führt der Antrieb zunächst eine Referenzbewegung durch, bevor der nächste Positionierungsbefehl ausgeführt wird. Anschließend fährt er an die angeforderte Position. Nach der Referenzbewegung wird der Bewegungszähler zurückgesetzt.


Referenzbewegung über Gruppenobjekt auslösen

Wenn das Objekt "" den Wert "1" erhält, wird eine Referenzbewegung für alle zugeordneten Kanäle gestartet. Um die Stromversorgung des Jalousiesystems nicht zu überlasten, können Sie für jeden Kanal ein "" auswählen. Wenn während dieser Verzögerungszeit ein neuer Wert "1" am Objekt empfangen wird, wird die Verzögerungszeit neu gestartet. Der Objektwert "0" hat keine Bedeutung.


Auslösen einer Referenzbewegung nach einer Reihe von Bewegungen oder über ein Gruppenobjekt

Es ist auch möglich, eine logische Verknüpfung aus der Anzahl der Bewegungen oder dem Kalibriertelegramm auszuwählen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?