PIN-Code für Firmware-Update
Aus Sicherheitsgründen müssen Sie einen gültigen 4-stelligen PIN-Code einstellen, um unberechtigte Aktualisierungen der Geräte-Firmware zu blockieren. Der im ETS definierte PIN-Code muss vor dem Download der Firmware in das Schneider-Electric Firmware Update Tool eingegeben werden. Dadurch wird eine unberechtigte Firmwareaktualisierung des Geräts über die USB-Schnittstelle verhindert.
|
Erweiterte Einstellungen |
PIN-Code für Firmware-Update |
||
|
Geben Sie den PIN-Code für Firmware-Update ein (4 Ziffern, 0 bis 9) |
1234 |
||
PIN-Codes, die unsicher oder zu einfach sind, können nicht ausgewählt werden.
Sie erhalten folgende Meldung:
Kein gültiger PIN-Code für Firmware-Update! Geben Sie einen gültigen PIN-Code ein, bevor Sie Ihre Konfiguration herunterladen!