2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Funktionen mit höherer Priorität

Die Prioritätsreihenfolge der verschiedenen Funktionen wird auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen des Geräts festgelegt.

Priorität der Schaltfunktionen

Im ETS kann die Funktion mit höherer Priorität aktiviert werden.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Prioritätsfunktion

 
- Logik-, Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen

Funktion mit höherer Priorität

Deaktiviert

Prioritätsfunktion

Sperrfunktion

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?