Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung
Über den Parameter Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung können Sie die Reaktion des Kanals auf die Wiederherstellung der Busspannung und den Schaltzustand definieren:
Deaktiviert
Priorität
bleibt deaktiviert. Der Schaltzustand des Kanals ergibt sich aus den
anderen übergeordneten Funktionen oder aus dem eingestellten
Schaltverhalten nach Wiederherstellung der Busspannung.
Aktiviert, freigegeben
Die
Priorität wird bei Wiederherstellung der Busspannung automatisch
aktiviert und der Schaltzustand wird auf Freigegeben geschaltet.
Aktiviert, gedrückt
Die Priorität wird automatisch bei Wiederherstellung der Busspannung
aktiviert und der Schaltzustand wird auf Gedrückt geschaltet.
Wie vor einem Ausfall der Busspannung
Die Priorität wird in den Zustand versetzt, den sie
vor dem Ausfall der Busspannung hatte. Wenn die Priorität zuvor
aktiv war, wird das Ausgangsrelais in den Zustand geschaltet, den
es zuvor hatte.