OR-Verknüpfung
Solange das "Logikobjekt" den Wert "0" hat, kann wie üblich mit der Adresse des "Schalterobjekts" umgeschaltet werden. Die eingestellten Treppenhausbeleuchtungszeiten werden weiterhin eingehalten. Das Einschalten über das "Logikobjekt" erfolgt sofort.
|
Objekt Logischer Eingang |
Objekt Schalten |
Ergebnis |
|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
Beispiel:
Eine OR-Verknüpfung kann zur Implementierung einer Ausschaltsperre oder einer zentralen EIN-Funktion verwendet werden (z. B. Beleuchtung zur Reinigung von Gebäuden). Wird der Wert des "Schaltobjekts" lokal ebenfalls auf "1" gesetzt, bleibt das Relais eingeschaltet, wenn die Ausschaltsperre aufgehoben wird (Werteänderung des Logikobjekts von 1 auf 0).
Das Logikobjekt wird nach einem RESET auf den Wert "1" voreingestellt. Der Aktor schaltet den Ausgang sofort ein. Die OR-Verknüpfungsfunktion wird nur durch ein "0"-Telegramm auf dem Logikobjekt zurückgesetzt.