2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorität

Relaiszustände, die durch Funktionen mit höherer Priorität verursacht werden, haben nach dem ETS-Download Vorrang vor dem Verhalten.


Beispiel: OR-Verknüpfung mit parametriertem Wert des Logikobjekts nach Wiederherstellung der Busspannung = 1, hat Vorrang und schaltet den Ausgang.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?