2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Geräteinformationen

Erweiterte Einstellungen

Geräteinformationen

Lesen der Geräteinformationen

 

Firmware Master

 
 

Firmware Erweiterung 1

 
 

Firmware Erweiterung 2

 
 

Verfügbarkeit Master (Tage/Stunden/Minuten/Sekunden)

 

Wenn Sie auf die Schaltfläche Lesen der Geräteinformationen klicken, wird die Firmwareversion jedes Geräts angezeigt.

Die Funktion Verfügbarkeitsfunktion zeigt das Zeitintervall seit dem letzten Zurücksetzen des Geräts an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?