2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten bei Drücken/Freigeben

  • Blinkend/Relais geöffnet

Wenn gedrückt (Telegrammwert "1"), beginnt das Relais zu blinken. Wenn freigegeben (Telegrammwert "0" während des Blinkens), hört das Relais auf zu blinken und das Relais wird geöffnet.


Blinkend/Relais geöffnet


  • Blinkend/Relais geschlossen

Wenn gedrückt (Telegrammwert "1"), beginnt das Relais zu blinken. Wenn freigegeben (Telegrammwert "0" während des Blinkens), hört das Relais auf zu blinken und das Relais wird geschlossen.


Blinkend/Relais geschlossen


  • Relais geöffnet/blinkend

Wenn gedrückt (Telegrammwert "1"), hört das Relais auf zu blinken und das Relais wird geöffnet. Wenn freigegeben (Telegrammwert "0" während des Blinkens), beginnt das Relais zu blinken.

Der Blinkzyklus startet mit einem geschlossenen Relais unmittelbar nach dem Download. Nach dem Download wird das Schalterobjekt freigegeben.


Relais geöffnet/blinkend


  • Relais geschlossen/blinkend

Wenn gedrückt (Telegrammwert "1"), hört das Relais auf zu blinken und das Relais wird geschlossen. Wenn freigegeben (Telegrammwert "0" während des Blinkens), beginnt das Relais zu blinken.

Der Blinkzyklus startet mit einem geschlossenen Relais unmittelbar nach dem Download. Nach dem Download wird das Schalterobjekt freigegeben.


Relais geschlossen/blinkend

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?