2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten am Ende der Sperre

Wurde die Sperrfunktion durch einen neuen Objektwert wieder ausgeschaltet, können Sie den Antrieb wieder normal bedienen. Wenn der Antrieb nach Beendigung der Sperrfunktion eine automatische Aktion ausführen soll, können Sie diese über folgenden Parameter definieren:

  • Keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuellen Position.

  • Aufwärts: Der Antrieb fährt in die obere Endposition.

  • Abwärts: Der Antrieb fährt in die untere Endposition.

  • An Position vor Sperre bewegen: Der Antrieb kehrt in die Position zurück, die er vor der Sperre hatte.

  • Aktuelle Automatikposition übernehmen: Diese Einstellung ist nur nützlich, wenn die Automatikfunktion aktiv ist. Der Antrieb fährt in die zuletzt angeforderte automatische Position.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?