2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten des Antriebs beim Start der Sperre

Einstellen, wie sich der Antrieb zu verhalten hat, wenn die Sperrfunktion aktiv wird:

  • Keine Reaktion: Aktuellen Vorgang beenden.

  • Stopp: Der Antrieb stoppt sofort (bleibt in seiner aktuellen Position).

  • Aufwärts: Der Antrieb fährt in die obere Endposition.

  • Abwärts: Der Antrieb fährt in die untere Endposition.

  • An Position bewegen: Der Antrieb fährt in die definierte Position für Höhe und Lamelle (nur bei Jalousien).


Verhalten beim Start der Sperre = Bewegung in Position;
Höhenposition beim Start der Sperre = 40 %; Lamellenposition beim Start der Sperre = 50 %

Wenn der Antrieb die gewünschte Aktion ausgeführt hat, bleibt er in dieser Position und kann nicht betätigt werden, während die Sperrfunktion aktiv ist. Nur wenn eine Funktion mit höherer Priorität aktiv wird, wird die dort definierte Reaktion ausgeführt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?