2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten des Antriebs nach dem Ende des Wetteralarms

Sobald die Sensorwerte der Wettersensoren wieder in den normalen Messbereich zurückgekehrt sind, werden die Wetteralarme wieder deaktiviert. Sie können eine Reaktion festlegen, die der Antrieb ausführt, sobald kein Wetteralarm mehr aktiv ist:

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Wetteralarmfunktion

Verhalten am Ende aller Wetteralarme

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

Bewegung zur Position vor dem Wetteralarm

Aktuelle Automatikposition übernehmen

Der Antrieb führt dann die folgenden Funktionen aus:

  • Keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuellen Position. Die Alarmfunktion ist beendet.

  • Aufwärts: Der Antrieb fährt in die obere Endposition. Die Alarmfunktion ist beendet.

  • Abwärts: Der Antrieb fährt in die untere Endposition. Die Alarmfunktion ist beendet.

  • An Position vor Wetteralarm bewegen: Der Antrieb kehrt in die Position zurück, die er vor dem Wetteralarm hatte. Die Alarmfunktion ist beendet.

  • Aktuelle Automatikposition übernehmen: Diese Einstellung ist nur nützlich, wenn die Automatikfunktion aktiv ist. Der Antrieb fährt in die zuletzt angeforderte automatische Position. Die Alarmfunktion ist beendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?