2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Leerlaufzeit bis Aufwärtsbewegung

Wenn die verwendete Jalousie in der geschlossenen unteren Position zwischen dem Ziehen am Hauptgurt und der ersten Aufwärtsbewegung eine Leerlaufzeit hat, können Sie diese Verzögerung auf diese Weise kompensieren.

Die Leerlaufzeit kann auch genutzt werden, wenn ein Rollladen zum Ausgleich der Rollladenöffnung verwendet wird.


Beispiel:

Ein Wert = 10 ergibt eine Leerlaufzeit von 10 x 10 ms = 100 ms

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Erweiterte Taktung des Antriebs

- Erweiterte Taktung des Antriebs

Leerlaufzeit bis Aufwärtsbewegung (0...255, Einheit = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?