Auswahl der SpaceLogic KNX-Erweiterungen
Der SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie-Master ist ein KNX-Aktor, der maximal 8 Ausgänge (z. B. Lampen) schaltet oder maximal 4 Jalousiemotoren mit Endschaltern steuert. Die Verteilung der Funktionen auf die Kanäle ist frei wählbar und hängt von Ihren Anforderungen ab.
Wenn Sie mehr Kanäle für Ihr Projekt benötigen, können Sie so genannte SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie-Erweiterungen an den Master anschließen. Wie beim Master können Kanäle in Schalt- oder Jalousiekanäle unterteilt werden. Da ein Master maximal 2 Erweiterungen steuern kann, ist es möglich, maximal 24 Ausgänge zu schalten oder maximal 12 Jalousiemotoren zu steuern.
|
Allgemeine Einstellungen |
Auswahl der SpaceLogic KNX-Erweiterung |
||
|
Erweiterungstyp 1 |
Deaktiviert |
||
|
MTN6805-0008 Schalter/Jalousie |
|||
|
Erweiterungstyp 2 |
Deaktiviert |
||
|
MTN6805-0008 Schalter/Jalousie |
|||
Bei Auswahl von MTN6805-0008 Schalter/Jalousie wird die Erweiterung 1 hinzugefügt. Die 8 neuen Ausgänge mit Registerkarten, Parametern, Kanälen und Kanalfunktionen sind jetzt in der Anwendung verfügbar.
Bei Auswahl von MTN6805-0008 Schalter/Jalousie als Erweiterung 2 wird die zweite Schalter/Jalousie-Erweiterung hinzugefügt.
Für die Erweiterung 2 werden die neuen Ausgänge jetzt mit Registerkarten, Parametern, Kanälen und Kanalfunktionen angezeigt.