2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Jalousietyp: Nach unten geschlossen / Nach oben horizontal

(Ohne Betriebsstellung)

  • Aufwärtsbewegung:
    Lamellen in horizontaler geöffneter Position (Lamellenposition 0 %)

  • Abwärtsbewegung:
    Lamellen nach unten geschlossen (Lamellenposition 100 %)

  • Möglicher Einstellbereich für den Öffnungswinkel der Lamellen:
    0-100 %


Nach unten geschlossen / Nach oben horizontal


Über den Parameter Lamellenposition nach Bewegung in % kann das Verhalten der Lamellen nach einer Bewegung für den Kanal definiert werden. Wenn Sie den Parameter auf Betriebsposition setzen, können Sie einen Öffnungswinkel einstellen, den die Lamellen nach jeder Abwärtsbewegung einnehmen sollen.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie

Express-Einstellungen für Jalousie

 

Lamellensteuerung

 

Bewegung der vorhandenen Jalousie

Nach unten geschlossen / nach oben horizontal

Lamellenposition nach Bewegung in %

Letzte Lamellenposition

   

Keine Reaktion

   

Betriebsposition

   

Betriebsposition der Lamelle in %

50

Der voreingestellte Wert von 50 % entspricht einem Lamellenöffnungswinkel von ca. 45°. Da diese Position zeitgesteuert eingestellt wird, lesen Sie bitte auch den Abschnitt Lamellenrotationszeit.


HINWEIS: Sofern in den folgenden Anweisungen nicht anders angegeben, beziehen sich die Beispiele auf diesen Jalousientyp.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?