2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Referenzposition

Nach dem Auslösen einer Referenzbewegung fährt der Antrieb zur gewünschten parametrierbaren Referenzposition (Endposition). Wenn Sie beide Endpositionen als Referenzpositionen festgelegt haben, fährt der Antrieb abhängig von seiner aktuellen Position zur nächsten Endposition.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Kalibrierung

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Referenzposition

Oben

Unten

Oben und unten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?