2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Taste für manuelle Bedienung über Objekt aktivieren

Die Umschaltung auf manuelle Betriebssteuerung über den Manuellen Drucktaster ist nur möglich, wenn das Objekt Taste für manuelle Bedienung über Objekt aktivieren den Wert "1" hat. Wenn das Objekt den Wert "0" hat, ist das Umschalten auf manuelle Bedienung deaktiviert. Wenn die Umschaltung über ein Telegramm deaktiviert wird, deaktiviert das Gerät auch automatisch die manuelle Bedienung.

Der Wert des Objekts Taste für manuelle Bedienung über Objekt aktivieren kann nach der Wiederherstellung der Busspannung parametriert werden. Der Wert "1" aktiviert den Manuellen Drucktaster und die Ausgänge können am Gerät bedient werden. Der Wert "0" deaktiviert den Manuellen Drucktaster nach Wiederherstellung der Busspannung.

Erweiterte Einstellungen

Einstellungen für manuelle Bedienung

 

Taste für manuelle Bedienung über Objekt aktivieren

Nein

 

Ja

Objektwert nach Wiederherstellung der Busspannung

0 (Manueller Drucktaster deaktiviert)

   

1 (Manueller Drucktaster aktiviert)

   

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?