2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Statusantwort

Je nach Parametrierung kann jeder Kanal eine Statusantwort zurückgeben. Die folgenden Parametereinstellungen sind dafür verfügbar:

Normales Verhalten (gedrückt = 1; freigegeben = 0)

Invertiert (gedrückt = 0; freigegeben = 1)


HINWEIS: Zu Beginn des Blinkintervalls wird ein einmaliges "1"-Signal als Rückmeldung an den Bus gesendet. Nach Ablauf des Blinkintervalls wird ein einmaliges "0"-Telegramm an den Bus gesendet. Oder invertiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?