2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioritätsfunktion (Prioritätssteuerung)

Wenn Sie die Prioritätsfunktion ausgewählt haben (in anderen Geräten als Prioritätssteuerung bekannt), steht für diesen Kanal ein neues Gruppenobjekt mit der Bezeichnung Priorität zur Verfügung.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Prioritätsfunktion

 
- Logik-, Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen

Funktion mit höherer Priorität

Prioritätsfunktion

   

Verhalten am Ende der Priorität

Folgt dem aktuellen Wert

Gedrückt

Freigegeben

   

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert

Aktiviert, freigegeben

Aktiviert, gedrückt

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

Die Objektwerte des Prioritätsobjekts haben folgende Bedeutung:

Wert Bit 1

Wert Bit 2

Verhalten des Ausgangs

1

1

Priorität aktivieren, Schaltzustand "Gedrückt"

0

1

Deaktivierung der Priorität, Schaltzustand abhängig vom Parameter Verhalten am Ende der Priorität

1

0

Priorität aktivieren, Schaltzustand "Freigegeben"

0

0

Ende der Priorität, Schaltzustand abhängig vom Parameter Verhalten am Ende der Priorität

Die Priorität wird aktiviert, wenn der Wert "1" auf Bit 1 empfangen wird. Das zugeordnete Ausgangsrelais wird dann je nach Bit 2 auf "Gedrückt" (Bit 2 = "1") oder "Freigegeben" (Bit 2 = "0") geschaltet.

Eine aktive Priorität wird durch ein neues Telegramm mit dem Wert "0" in Bit 1 deaktiviert. Solange eine Prioritätsfunktion aktiv ist, kann der betreffende Kanal nicht durch das "Schalterobjekt" und die erweiterten Funktionen (Zentralfunktion, Zeitfunktionen, Szenenfunktion) gesteuert werden.

Nach dem Ende einer Priorität wird das Verhalten des Ausgangsrelais durch den Parameter Verhalten am Ende der Priorität bestimmt.

Die Einstellung Folgt dem aktuell gültigen Zustand bewirkt Folgendes:

Während der aktiven Priorität werden alle Schaltbefehle untergeordneter Funktionen von der Anwendung verfolgt und der Schaltzustand wird intern verfolgt. Auf diese Weise kann am Ende der Priorität der Schaltzustand eingestellt werden, der aktuell ohne die Priorität eingestellt worden wäre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?